Industry Online Support
Technical Forum
01.10.2014 16:36 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2145) |
Hallo Ninja, ist das ein Einzelplatz oder Sever mit Clients ? Hier ist scheinbar der Alarmlogging-Server abgestürtzt, bzw. stürzt eventuell gleich nach Start der Runtime ab. Das ist der Prozess "CCAlgRtServer.exe". Der läuft nur auf dem Server oder einem Einzelplatz. Um herauszufinden warum er abstürzt sollte man einen dump von dem Prozess mit AdPlus erstellen, siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/45020870 Dann einen Support Request erstellen und den dump an den Technischen Support schicken. Mit freundlichen Grüßen Georg Berghof |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
17.12.2014 13:24 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2145) |
Hallo Ninja, wie schon früher gesagt,der Prozess des Alarmlogging_Servers heißt"CCAlgRtServer.exe". Um herauszufinden warum er abstürzt sollte man einen dump von dem Prozess mit AdPlus erstellen, siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/45020870 Dann einen Support Request erstellen und den dump an den Technischen Support schicken. Mit freundlichen Grüßen Georg Berghof |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
Folgen Sie uns auf