Industry Online Support
Technical Forum
18.02.2010 18:12 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Community! Ich bin wieder mal ein wenig verzweifelt und dieses mal an der Meldetextausgabe beim LOGO! mit TD. Folgendes habe ich vor: 1. Beim Einschalten sollte ne kurze Meldung kommen "anlage bla bla ist startklar" 2. Nach Meldung (1.) "Um Linie 1 zu starten drücken Sie bitte F1" "Um Linie 2 zu starten drücken Sie bitte F3" --------------------------------------------- Um Linie 1 zu starten drücken Sie F1 Um Linie 2 zu starten drücken Sie F3 --------------------------------------------- 3. Nachdem derjenige F1 und/oder F3 gedrückt hat, sollte es folgender maßen aussehen: --------------------------------------------- Linie 1 läuft noch: 00h:00min <- Timer Linie 2 läuft noch: 00h:00min <- Timer --------------------------------------------- Sollte eine der beiden schon fertig sein, dann so: --------------------------------------------- Linie 1 ist fertig Linie 2 läuft noch: 00h:00min <- Timer --------------------------------------------- Sollte eine der beiden noch nicht gestartet sein, dann so: --------------------------------------------- Linie 1 läuft noch: 00h:00min <- Timer Um Linie 2 zu starten drücken Sie F3 --------------------------------------------- Ein Linie läuft immer volle 4 Stunden, deswegen kann ein einfach Timer eingesetzt werden, der von 3h:59min auf 0:01min runterzählt. Damit man es besser vorstellen kann - im Anhang lieg der Schaltplan. Es wäre sehr lieb von euch, wenn mir jmd mit diesen Meldetextablauf helfen würde. Klingt zwar ausbeuterisch , aber ich wäre echt dankbar wenn mir jmd schon eine konkrete bzw fertige version zeigen könnte, ich liege leider ein wenig unter Zeitdruck Vielen Dank für eure Hilfe! Dateianhangschaltplan.pdf (132 Downloads) |
18.02.2010 18:36 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Schau mal hier rein, evtl ist aber auch das hier eine Starthilfe für dich. Ansonsten hier das Such-Ergebnis Es ist nicht immer einfach für jeden das Passende zu erstellen, also muß man sich hier und da die vorhandenen Lösungen an die eigene Bedürfnisse anpassen. Aso, man kann unter "Extras -> Übertragen -> Logo TD Einschaltbild... "ein Startfenster einrichten, dies wird immer beim Einschalten der Logo kurz angezeigt. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 18.02.2010 18:46 |
|
Folgen Sie uns auf