Industry Online Support
Technical Forum
28.10.2009 15:22 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
wie, da lässt sich nicht eintragen ? |
28.10.2009 16:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hmm, das ist ja sehr merkwürdig... Bei mir geht es ohne Probleme, selbst wenn ich auf Logo 0BA5 umstelle kann ich in das Fenster was eintragen. Besorg dir mal das neuste Update ( Servicepack ! ) für die Logo-Soft, evtl. hilft dies. Auf die "neuen Einstellungen für den Meldetext" hast du ja sicherlich schon umgestellt? |
29.10.2009 07:38 | |
Beiträge: 55 Bewertung: (0) |
Hallo erst einmal vielen Dank ich werde beide Wege beschreiten,obwohl ich sagen muss der Gedanke mit den M8 gefällt mir echt gut mfg charly |
Folgen Sie uns auf