Industry Online Support
Technical Forum
03.12.2009 22:28 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo Ich hab da mal ne Frage zu den meldetexten. Kann ich es nicht machen, das am Ausgang eines Und Gatters einen Meldetext machen kann? |
03.12.2009 23:02 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Gegenfrage: Hast Du´s schon mal versucht ? |
04.12.2009 20:41 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Klar doch nur kriege ich die FB nur als Auswahl. |
05.12.2009 06:16 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
FB = Fernbedienung ? oder FB = Funktionsblöcke ? Im Meldetext kannst du in den Eigenschaften dann links im Fenster die im Programm genutzten Blöcke anwählen und von diesem dann verschiedene Werte (rechts) auswählen und ins Textfenster schieben. Das wird dann dort angezeigt. Schau mal hier rein, Seite 58 -71, Rest ist auch interessant. |
05.12.2009 20:16 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (2) |
Du meinst jetzt aber nicht tatsächlich so wie in dem angehängtenBeispiel ??
DateianhangUND-Meldetext.zip (119 Downloads) |
06.12.2009 19:51 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
In dem Beispiel geht es ja. Aber bei mir funktioniert es nicht. Ich habe ein ganz anderes Eigenschaften Fenster.
Dateianhangband yeni v1.1.lsc.zip (92 Downloads) |
06.12.2009 20:22 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
so jetzt mal mit änderung
Dateianhangband yeni v1.1.lsc.zip (79 Downloads) |
06.12.2009 20:28 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Und jetzt fehlt noch ... was willst du im Display sehen? Hab dir mal was "ins Display eingetragen" Dateianhangband yeni v1.1_neu.zip (123 Downloads) |
Folgen Sie uns auf