22.02.2012 18:47 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Lad doch mal dein Programm hoch. |
22.02.2012 20:23 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Habe mal ein Teil rauskopiert was nicht geht. Habe da bestimmt ein Fehler eingebaut denn ich nicht finde. DateianhangDisplay.zip (65 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 22.02.2012 20:26Display soll immer sichtbar bleiben beim Betätigen des I12 Der rest geht so wie es soll. |
|
22.02.2012 20:37 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Nein Meldung geht automatisch weg soll immer sichtbar sein. |
22.02.2012 20:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
So lange I12 betätigt ist, ist auch B067 eingeschaltet.... Oder wird I12 nur kurz beaufschlagt, heißt: bekommt der Eingang I12 nur kurz ein Signal ? Dann solltest du ein RS-Glied einsetzen und I12 mit Eingang S verbinden. Du mußt allerdings dann auch eine Bedingung schaffen, die das auch wieder zurücksetzt, Bedingung auf R. DateianhangDisplay_kontaktloser.zip (45 Downloads) |
22.02.2012 20:53 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Dann sollte doch der Anhang oben von mir doch auch funktionieren. Ist halt mit deiner Ein- Ausschaltverzögerung. |
Folgen Sie uns auf