25.05.2011 07:34 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo und guten Morgen Nachdem ich mit eurer Hilfe meine erste Logo Schaltung realisieren konnte und sie nun auch auf meine Bedürfnisse angepasst und ausgebaut habe, stehe ich nun wieder vor einem Problem. Zur Darstellung von Betriebsstunden, Zählerständen und einem Infotext lasse ich die Meldetextblöcke alle 5 Sekunden weiterschalten (Vorlage Schaltung von Gredi). Diesen Automatismus kann ich mit Cursortasten aus- und wieder einschalten. Soweit funktioniert auch alles. Nun möchte ich, wenn Eingang 1 'high' ist, dass nur noch Register 1 und Register 2 abwechselnd angezeigt werden. Lässt sich das realisieren? Wie gesagt Anfänger, anscheinend auch mit dem Hochladen von Dateien. mfg Chris DateianhangDisplaysteuerung.zip (139 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: chris63 am: 25.05.2011 08:15Zuletzt bearbeitet von: chris63 am: 25.05.2011 08:15Zuletzt bearbeitet von: chris63 am: 25.05.2011 08:13 |
|
25.05.2011 07:42 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Zeig uns doch mal deine bisherige Schaltung, dann können wir mehr dazu sagen/schreiben. Machbar ist dies sicherlich. |
25.05.2011 09:00 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Hi! Ich habe mal ein wenig herum probiert - jedoch schaffe ich es leider nicht, in der Simulation ein "flackern" beim wechsel von Meldetext Register 2 auf 1 zu verhindern - und auch das "LOGO" Startbild bekomme ich nach ausschalten des Automatischen wechsels nicht hin momentan. aber vielleicht dient dies schon mal für den ein oder als ansatz? DateianhangDisplaysteuerung.zip (76 Downloads) |
25.05.2011 11:14 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hast du es dir ungefähr so vorgestellt?
DateianhangDisplaysteuerung.zip (108 Downloads) |
25.05.2011 20:59 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Du kannst alle Meldetexte aktiv setzen, indem du diese separat führst, also nicht mit einem vorherigen Baustein verschaltest und dann die eingänge invertierst. Dateianhangmeldetext.zip (88 Downloads) |
25.05.2011 21:35 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Chris, wenn man das nun schon SO macht, dann bitte alle Meldetexte in einer Signallinie anlegen, so dass nur ein Block Xi benötigt wird! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf