07.08.2011 16:05 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ok, mit der 0BA7 und einem TD habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt.... müßte ich morgen mal schauen. Welche LSC -Version hast du, 7.0.30 ? |
07.08.2011 16:06 | |
Beigetreten: 24.06.2011 Letzter Bes: 26.01.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
ja habe ich. ja des wäre nicht schlecht weil mich ärgert des ein wenig |
07.08.2011 16:58 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Werdens morgen sehen.... evtl. hast du da schon einen Fehler in der V7 gefunden. |
07.08.2011 17:05 | |
Beigetreten: 24.06.2011 Letzter Bes: 26.01.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
meinst du einen fehler in meiner schaltung oder von der neuen hardware oder software? |
08.08.2011 17:34 | |
Beigetreten: 24.06.2011 Letzter Bes: 26.01.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Scheint woll ein allgemeines Problem zu sein. Dachte schon ich bin zu blöd so einen Meldetext zu schreiben |
10.08.2011 10:40 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Also ich habe mir gerade einen Zählerwert aus einer UDF auf dem TD anzeigen lassen... Hat funktioniert |
10.08.2011 14:39 | |
Beigetreten: 24.06.2011 Letzter Bes: 26.01.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
also meine FW vom TD ist V1.04.26. wie kann man die überhaupt uddaten hab da noch nix gefunden? |
10.08.2011 15:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Gibt es keine Möglichkeit, war nur interessant ob es evtl. bei anderen FW-Versionen geht. |
10.08.2011 15:57 | |
Beigetreten: 24.06.2011 Letzter Bes: 26.01.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
aso ok weil ich auch schon mal geschaut habe ob es da was gibt. |
Folgen Sie uns auf