08.09.2014 06:45 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Lade doch mal Dein Programm hoch. |
08.09.2014 07:10 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Nochmal: Stehen Meldetexte durch ein Ereignis an, kann man sie nur mit den Cursortasten durchblättern. |
08.09.2014 23:33 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hallo ZeroM, ich habe dir kurz mal ein kleines Beispiel für 5 Meldetexte erstellt. Ich hoffe die Kommentare im Programm helfen es zu verstehen! Kurz zusammengefasst: Über einen Eingang wird ein Zähler hochgezählt. Über einen Analog-MUX wird der Zählwert per Verweis auf Analoge Schwellwertschalter gelegt, welche dann einen Meldetext ansteuern. Die analogen Schwellwertschalter sind so eingestellt, dass immer einer aktiv ist und somit auch immer nur eine Meldung angezeigt wird. Der Zähler setzt sich über den Merker selbst zurück, wenn seine Einschaltschwelle erreicht ist (Anzahl der vorhandenen Meldetexte). Ich hoffe das hilft dir ein bisschen weiter! Viele Grüße DateianhangBeispiel_Meldetext_per_Taster_V1.zip (118 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf