Industry Online Support
Technical Forum
07.11.2008 07:55 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
hallo kann ein 0BA5 meldetexte anzeigen |
07.11.2008 08:31 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hi, Ingeborg hat zwar Recht, aber das GAnze ist nicht mit der 0BA5, sondern nur mit der 0BA6 machbar! |
07.11.2008 08:34 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
ja stimmt immer wenn ich F2 drücke um die Funktion zu prüfen meldet es das es nur mit der OBA6 möglich ist mach ich da was falsch |
07.11.2008 10:24 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Ja doch, lies meine 1. Antwort -- so geht's ! |
Folgen Sie uns auf