07.05.2021 09:24 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
Bild 2 |
07.05.2021 09:24 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
Bild 3 |
07.05.2021 10:16 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
Ja OK, aber der Wert steht in VD 28. |
07.05.2021 10:25 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
Ah, ok mein Fehler, in VD28 ist der Wert von VD24 drin wo kann ich sehen welcher Wert auf VD steht im LSC? |
07.05.2021 10:46 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
OK, muss man selbst eintragen.... wie fkt. denn das, wenn ich die Adresse "24" eingebe markiert er es rot. |
07.05.2021 10:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32843 Bewertung: (4061)
|
VD24 probiert? Meinen Screenshot nicht gesehen? Steht da nur 28? Ne, da steht VD28. |
Folgen Sie uns auf