28.08.2009 18:19 | |
Beigetreten: 19.03.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 594 Bewertung: (78) |
@Karl ich hätte gerne von AWG gewust wofür er das braucht deine beispiele na ja "wenn ein Merker sagt: Programmläuft", ich den merker in einem Programm abfrage ist das ergebniss immer 1 Messtaster zb einschalten mit M.-Befehl oder bereit Signal auf schnellen NCK Eingang (ohne Hardware) und wenn Wasser abfrage nötig ist dann mit Durchflusswächter und im Fehlerfall einem Meldung aber das sind alles Sachen die in die PLC gehören und nicht in die NC . Ein und Ausgänge kann ich aus einem NC Programm abfragen und die Ausgänge auch beschreiben Ob das Sinn macht ist eine andere Frage. Gruss MBA |
30.08.2009 09:57 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Wenn ich die Werkzeugbruchkontrolle mit M Befehl auslöse steigt die Maschine bei NIO mitdirekten Fehler aus und bleibt stehen. Die Maschine soll aber erst nach dem der 2. Revolver fertig ist anhalten. Also im NC Programm eine Abfrage an der Stelle wo Revolver 2 fertig ist, ob eine der Werkzeugbruchkontrollen NIO war. Der Hersteller hat das zwar theoretisch drin, das Messergebnis in den R Parameter 50 zu schreiben, nur funktionieren tut es nicht. Dies gibt er auch so zu. |
31.08.2009 19:50 | |
Beigetreten: 19.03.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 594 Bewertung: (78) |
Hallo da du ja nur ein Bit von der PLC in die NC schaffen willst ,würde ich das über die NCK Eingänge ohne Hardware machen .Den kann man dann im NC Programm mit "$A_IN[X] =0 " abfragen. Hast Du mal den R Parameter 49 oder 51überprüft ?.Beim Schreiben der R Parameter aus der PLC muss mann immer R Parameter +1 (oder -1) angeben . Welcher Maschinen Herstellerist das ? gruß MBA |
01.09.2009 15:31 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Index C42 |
Folgen Sie uns auf