25.09.2015 15:16 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo :) Habe ne 0BA6 12/24V in einer Dosieranlage laufen, Auf AI1 hängt ein Wiegetransmitter der aus dem mV Signal der Wiegezelle ein 0-10V Signal macht. wenn der WTE nun 0,403V Anzeigt, (1kg auf der Waage) die auch aus dem Gerät kommen (Multimeter am AI1 gemessen) zeigt mir die Logo im Onlinetest am AI1 34 an wo eigentlich 40 stehen sollte. Analogverstärker Gain 1 Messwert 0-1000 Das Programm hängt anbei, nur wenn schon der Wert falsch gemessen wird, kanns nicht am Programm liegen, weil mit mehr gewicht (ab 10kg) stimmt der wert dann 0V = 0KG 10V = 25KG Bin ich zu doof, oder ist das ein Hardware fehler? Dateianhangdosieranlage neu gewicht V2 final.rar (65 Downloads) |
Folgen Sie uns auf