28.09.2015 11:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061) |
Die Abweichungen liegen aber noch innerhalb der bei der Logo angegebenen Fehlergrenze, die ist im Handbuch mit +/- 1,5% bei Vollausschlag angegeben. Selbst deine größte Abweichung mit 74 mV ist unter 1%, Deine Diagramme sehen natürlich wild aus. Außerdem hast du bei der Ermittlung Spannungswerte eingetragen, welche bis 3 Stellen nach dem Komma gehen. Da hättest du meiner Meinung nach runden sollen. Ich habe mal nur die Spannungswerte deiner Messung und der Anzeige der Logo genommen. Dann sieht das gar nicht so wild aus. Ist aber alles Ansichtssache. DateianhangMappe2.pdf (39 Downloads) |
28.09.2015 15:14 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
... die S7 könnte es... problem gelöst |
29.09.2015 13:41 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 24.03.2024 Beiträge: 541 Bewertung: (7) |
Na das kannst Du ja aber auch die Logo selbst abrechnen lassen! Ciao Stefan |
29.09.2015 14:03 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
hä? |
30.09.2015 07:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061) |
Hallo motmonti, die Analogeingänge des AM2 haben die gleichen Werte in Bezug Auflösung (10 Bit, begrenzt auf max. 1000 Einheiten, wie ich schon geschrieben habe) und auch die gleiche Fehlergrenze (+/- 1,5%). DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA6 11_2009 Seite 252.pdf (51 Downloads) |
30.09.2015 14:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061) |
Beim Basismodul ist die Angabe vorhanden, bezieht sich auf den Messbereichsendwert.
DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA6 11_2009 Seiten 249-250.pdf (52 Downloads) |
Folgen Sie uns auf