29.09.2015 14:03 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
hä? |
30.09.2015 07:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33803 Bewertung: (4200) |
Hallo motmonti, die Analogeingänge des AM2 haben die gleichen Werte in Bezug Auflösung (10 Bit, begrenzt auf max. 1000 Einheiten, wie ich schon geschrieben habe) und auch die gleiche Fehlergrenze (+/- 1,5%). DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA6 11_2009 Seite 252.pdf (56 Downloads) |
30.09.2015 14:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33803 Bewertung: (4200) |
Beim Basismodul ist die Angabe vorhanden, bezieht sich auf den Messbereichsendwert.
DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA6 11_2009 Seiten 249-250.pdf (57 Downloads) |
Folgen Sie uns auf