23.12.2010 17:56 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Carlo, könnte es sein, das das Teil ne Wechselspannung abgibt? An welcher Versorgungsspannung betreibst du das Teil ..Sekundär |
23.12.2010 18:41 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Carlo, was sagt denn ein normales Messgerät bei Wechselspannung (AC)? Gruß Tom |
23.12.2010 18:56 | |
Beigetreten: 20.08.2009 Letzter Bes: 12.02.2015 Beiträge: 79 Bewertung: (3) |
Hi Tom, sagt nichts, 0 Volt bei AC, normale Messspannung bei DC. Carlo |
23.12.2010 18:57 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Hi Carlo, Du betreibst das Teil an 5V ...grübel, grübel ....waren das nicht mal 15V Ich sitze am Flughafenfest ...such dir jetzt mal ein Datasheet .... |
23.12.2010 20:02 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Carlo, wenn es der Stromsensor LA 25-NP von LEM ist, dann braucht der laut Datenblatt +/- 15V als Versorgungsspannung. Gruß Tom |
26.12.2010 11:17 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Betreibe auch eine Solaranlage für ein Gartenhaus. Ich messe meinen Strom mit einen Wandler der Firma Rinck Eletronic. Gruß Alex |
27.12.2010 23:01 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Datenblatt: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0030/0900766b800304ce.pdf Ausgange: 0,5 Volt Bij Imax = 80 Ampere. 2,5 Volt By I = 0 5,5 Volt by Imax = 80 Ampere, andere richtung Konte sie an die Analoge eingang von eine LOGO! machen. Ich habe versucht etwas zu machen..... DateianhangStroommeting.zip (98 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Toeternietoe am: 27.12.2010 23:09Oeps, etwas falsh gemacht..... |
|
Folgen Sie uns auf