Industry Online Support
Technical Forum
10.02.2010 07:41 | |
Beiträge: 3609 Bewertung: (29) |
Import einer technischen Frage eines Benutzers Tysky schrieb: Hallo, wer kann helfen. Wir haben nun statt einen alten Micromaster einen neuen Micromaster 440. Er ist dummer weise eingestellt auf normal 25 Hz. Aber von Zeit zur Zeit bråchten wir auch mehr, nur der Monteur hat schon fast 2 Tage gebraucht um diese Kiste in Gang zubringen. Nun der Fehler: Stellen wir mehr als 25 Hz ein, so kommt nach ca. 30 min. F 0011 / A0511 Motor zu warm. Nur es ist kein Wårmefuehler angebaut. Der Motor hat nur 400 V mehr nicht. Kann einer helfen???? Gruss Tysky |
10.02.2010 15:31 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo, F0011 Motor-Übertemperatur - A0511 Warnung Motor Übertemperatur Beides deutet darauf hin, dass die Inbetriebnahme nicht korrekt durchgeführt wurde; dass die Motordaten (-ermittlung) nicht korrekt parametriert wurden. Ich empfehle eine Schnell-Inbetriebnahme (P0010 = 1); und/oder einen Anruf bei der Hotline0180 5050 222
DateianhangSchnellIBN.pdf (189 Downloads) |
Folgen Sie uns auf