19.01.2010 19:21 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Pepp, da muss ich Dir Recht geben! Gruß Peter |
07.07.2010 19:09 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ja, so in die Richtung dachte ich auch. Werd es bei Gelegenheit "einbauen" und dann ja sehen. Jupp, soll nur zur Visualisierung sein, mehr nicht. |
09.07.2010 21:22 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, hättet Ihr mal ein wenig im Forum gesucht, dann hättet Ihr einen Lösungsvorschlag (ähnlich dem von Kolbtom) von Superbrudi und auch eine weiteroptimierte Variante von mir (z. B. in der Schaltungssammlung) auffinden können... MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" DateianhangDEMO_2_Min_Max_Wertbestimmung_analoger Werte.zip (123 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
12.12.2011 14:08 | |
Beigetreten: 12.12.2011 Letzter Bes: 28.11.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen Ich war ebenfalls auf der suche nach solch einer Lösung. Ist zwar schon etwas älter aber evtl. hilft es ja dem ein oder anderem der noch kommt. Ich habe meine schlanke Version der Schaltung mal angehängt. Gruß DateianhangAnalog Min Max Speicherung.zip (130 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Squirlier am: 12.12.2011 23:02Allerdings ist die Variante von Tom die eindeutig bessere. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf