30.09.2012 10:08 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 15.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Beobachten sie die Datei. Das ist ein begin fur sie om das programm zu machen. B001: Temp einstellung (tresholt ON und Off) B002 anpassen nach wunch. V3 = ausgang bij < Ai1 V1 = ausgang bij > Ai1 Good luck DateianhangMixer.zip (193 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.09.2012 12:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Diesen Tip gebe ich immer zuerst, wenn neue Mitglieder eine Frage stellen die schon sehr oft behandelt wurde. Wer erzählt schon gern zig mal das gleiche! Ich habe dir mal ein Beispiel angehängt, das deinen Wünschen in etwa entspricht! Hast du einen Mischer der bei 10V voll geschlossen ist, kannst du den PI-Regler auch auf abwärts stellen und dir die Arithmetik sparen! Die minimalspannung von 2V läßt sich so allerdings nicht realisieren. Dazu wäre ein Analogschwellwertschlter nötig, welcher die Ausgangsspannung des PI kontrolliert und unter 2V schaltet. Dieser Schaltbefehl geht dann auf einen Analogmux, der zwischen PI-Regler und Festsollwert von 2V umschaltet. DateianhangTemperaturmessung.zip (213 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 30.09.2012 19:38 |
|
30.09.2012 12:15 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Das würde dann so aussehen!
DateianhangTemperaturmessung2.zip (179 Downloads) |
30.09.2012 22:04 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Besser so?
DateianhangTemperaturmessung3.zip (165 Downloads) |
01.10.2012 22:17 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Moin Ich hab die 0-10V Anzeige mal in Prozente geändert.Ist bestimmt nicht linear die Öffnung des Mischers zur Voltzahl aber einfacher zu erkennen wie der Mischer im Moment steht. MFG Sönke DateianhangTemperaturmessung4.zip (180 Downloads) |
02.10.2012 06:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Die Mischerstellung läßt sich auch gut mit der Balkenanzeige des Logodiplays darstellen! |
Folgen Sie uns auf