04.11.2016 21:42 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
hier den anhangDateianhangLogo8_1.zip (60 Downloads) |
05.11.2016 18:41 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Danke Ingo Ich habe das verstanden. Ja ist nicht gans klar. Wan ich das teil worum es geht in ortnung habe gebe ich das wieder in anhang. |
06.11.2016 19:59 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hier den neue anhang. Ich bin ein elektricien und alles was ich weiss von programieren habe ich gelernd von diesem forum. Meisten von iox65 und fmd. Ich hoffe das die frage klar ist und das alles ein bischen ubersichtlich ist. Gruss Nico DateianhangLogo8_1 aanpassing.zip (48 Downloads) |
07.11.2016 19:19 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Hallo Wie ist der UDF aufgebaut? Möchte das Programm in einem meiner Projekte einbinden. Hagarten |
07.11.2016 19:44 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Das UDF ist nur ein taster womit 2 ausgangen bedient wurden. In anhang das UDF Dateianhang2 uitgangen met 1 drukknop nieuwe versie1.zip (55 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.11.2016 21:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200)
|
Hallo Nico12345, hier mal ein Vorschlag, wie die automatische Umschaltung arbeiten könnte. Zuerst ist das Selbsthalterelais aus. Wird jetzt am HMI über den Slider der Wert verändert, erfasst die Analogwertüberwachung die Änderung und schaltet das Selbsthalterelais ein. Das Selbsthalterelais wiederum schaltet den Wert des Slider im Analog-MUX durch. Wird jetzt der Taster des Dimmer betätigt, erfolgt die Ausschaltung des Selbsthalterelais und der Analog-MUX gibt wieder den Wert der Dimmerschaltung aus. DateianhangAutomatische_Umschaltung.zip (69 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf