19.11.2013 08:00 | |
Beigetreten: 20.03.2013 Letzter Bes: 09.03.2023 Beiträge: 676 Bewertung: (43) |
Hey, ich könnte mir folgendes vorstellen (nur eine Idee und geht bestimmt auch wesentlich einfacher): Stell doch mit TCON eine Verbindung zu einem NTP Server (gibt's ja genug) her. Ab und an kannst du dann mit TSEND die Zeit anfordern (Aufbau SNTP Telegramm) und schauen, was der Status sagt (sollte glaube ich auch einen Status geben, der einem sagt, dass die Verbindung nicht mehr existiert auf die man sich mit TSEND bezieht). Wenn es die Verbindung nicht mehr gibt, dann resete dein Modem. Ich weiß allerdings nicht, wie lange die Verbindung nach einem TCON besteht und wie schnell der andere SNTP Server die Verbindung dann selbst beendet. Entsprechend ist es evtl. geschickt die Verbindung jedesmal neu aufzubauen und dann wieder abzubauen(TDISCON), nachdem das TSEND erfolgreich war. Viele Grüße, Fafner P.S. Sag doch mal, wie du das gelöst hast? |
Best Regards, |
|
19.11.2013 10:39 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 13:55:24~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf