02.09.2012 19:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag dazu! Wie schon gesagt gibst du über das Poti einen Wert von 0-10V vor und die Rampe fährt diesen mit deiner angegebenen Änderungsgeschwindigkeit an. Also 0-1000 in 15s macht 67 Schritte / Sekunde. Drhst du das Poti von 50% auf 75% ändert sich der Ausgangswert natürlich dann in 15/4 also 3,75 Sekunden. PS.: Aber bitte das nächste mal für dein Problem ein neues Thema eröffnen, da es sonst zu Unstimmigkeiten kommen kann! Bei dem Problem von Import-User ging es um ein digitales Poti und du verwendest ein reales Poti! DateianhangSollwert für DC Motor.zip (119 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 02.09.2012 19:20 |
|
02.11.2012 21:21 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Kann ich eigentlich das erweiterungsmodul mit 5 ampere belasten ? Gruss kuprian M
|
Folgen Sie uns auf