Industry Online Support
Technical Forum
05.11.2012 21:35 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo momonti Habe was gefunden und glaube das Könnte mir weiterhelfen was meinst du dazu hier der link:http://www.kaleja.com/06_04_095.htm kann ich an diesen Drehzahlregler das spannungssignal 0-10V des LOGO am2 aq zum ansteuern nutzen ? Danke im voraus ;) |
09.11.2012 18:22 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ich würde eine spannung von 12V Anlegen aber denn motor auch mit 4V betreiben bis 12V ist das auch möglich ?
|
09.11.2012 19:46 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ja, so würde ich die Angaben verstehen! |
09.11.2012 20:47 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Danke für dir Information ;) |
Folgen Sie uns auf