08.02.2020 23:19 | |
Beigetreten: 02.02.2020 Letzter Bes: 24.02.2024 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo Mit einer Logo 8.FS4_1 möchte ich eine Eigenverbrauchsoptimierung realisieren. Die Energiebilanz wird mit einem Energiemesser Siemens PAC 2200. Die Anbindung erfolgt über Modbus. Die Energiewerte können problemlos über einen Gleit/Ganz-Konvektor eingelesen werden. Es ist nun so, dass die Energiewerte für die Rückspeisung ins Netz als negative Zahlen, Bezug vom Netz sind positive Werte, angezeigt werden. Wasserspeicher für die Raumheizung werden in Stufen zugeschaltet. Dies funktioniert. Je nach Rückspeisungs-Leistung werden Stufen zu- oder weggeschaltet, genau so, dass keine Energie vom Netz bezogen wird. Weil jedoch erst bei genügender Rückleistung wieder eine zusätzliche Stufe zugeschaltet werden kann, um nicht in den Bereich von Energiebezug zu fallen, soll zusätzlich der Elektroeinsatz des Brauchwarmwasserspeicher mit einem Thyristorsteller geregelt werden. Die Ansteuerung des Thyristorstellers soll mittels PI-Regler und analogem Ausgang (AQ1) erfolgen. Ziel ist es, mit dem PI-Regler die Energiebilanz (Bezug - Rückspeisung) (B003) leicht im Bereich Netzrückspeisung zu regeln. Dabei komme ich nun zum eigentlichen Problem meiner Aufgabenstellung. Der PI-Regler (B008) scheint nicht auf einen negativen Sollwert (PV), -10 regeln zu können. Auch habe ich es nicht geschaft, den Messwert vom Gleit/Ganz-Konvektor (B003) von negativem Wert in eine positive Zahl umzuwandeln. Das funktionierte nicht mit einer Arthmetischer Anweisung, weil sich keine Verbindung erstellen liess (Stecker passte nicht)! Wie muss ich nun den PI-Regler paramtrieren, damit er auf negative Sollwerte regelt? Oder, wie kann ich den negativen Energiewert in pos. Wert wenden? ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangEnergie-Regeln.pdf (99 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/10/2020 08:01:27Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.02.2020 09:47 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Im Anhang eine PDF-Datei, was man verbinden kann und was nicht mit passenden Beispielen für die Vorzeichenumkehr. M.f.G. Scorp DateianhangVorzeichen.pdf (84 Downloads) |
10.02.2020 09:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Wie können bei einer LOGO! 8 Verweise zwischen Blöcken projektiert werden? |
Folgen Sie uns auf