06.04.2017 13:11 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan. Danke für deine schnelle Antwort. Der verlinkte Elektrozylinder sollte nur ein Beispiel sein. Ich habe leider keine Elektrozylinder gefunden die die aktuelle Position anzeigen können. Vielleicht kennt jemand ein Modell der für meine Anforderung gut geeignet ist? Ob die LOGO! schnell genug ist weiß ich nicht. Ich denke ich muss das ausprobieren. Viele grüße, Michel´ |
06.04.2017 13:21 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 541 Bewertung: (7) |
Hast Du meine Antwort eigentlich gelesen? Deine Elektrozylinder sind der falsche Ansatz, wenn Du schnell etwas exakt bewegen willst, brauchst Du Schrittmotoren o.ä. mit Geber, und zwar nur einen, nicht 4 Ecken = 4 Motoren! Ciao |
06.04.2017 13:30 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Bzgl. der Geschwindigkeit der Elektrozylinder finde ich 29mm/s nicht sooo schlecht. Bei 3 Katalogen pro sekunde würde für jedes Produkt kapp 10mm Hub zur Verfügung stehen. Es kann ja auch sein das der Unterschied zwischen den folgenden Katalogen nur 2, 5 oder 7mm ist. Mehr ist nie schlecht. Jedoch sollte man immer die ca.1G maximal Belastung im Hinterkopf behalten. Und wenn die angestrebte maximal Geschwindikeit von 120m/min zu hoch ist und die Zylinder nicht mitkommen bzw. die G-Kräfte zu hoch werden, muß die Geschwindigkt z.b. auf 90m/min gesenkt werden. Letztenendes ist dies sowieso ein Test. Ich weiß nicht ob das alles so klappt wie ich mir das vorstelle. Vile Grüße, Michel´ |
06.04.2017 13:35 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ahh, ok. Jetzt weiß ich worauf du hinaus willst. Die Idee ist auch nicht schlecht, bedeutet nur mehr Mechanik. Ich bin eigentlich davon ausgeganen das es heutzutage schon sehr exakte Elektrohubzylinder gibt. Ich werde mir mal so einen Schrittmotor anschauen. Gruß Michel´ |
06.04.2017 13:35 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 541 Bewertung: (7) |
Auch da steckt wieder m.E. ein Denkfehler: 3 Kataloge pro Sekunde bedeuten nicht 0.33sec Zeit für eine Bewegung zu haben! Die Bewegung muss ja "zwischen" den Katalogen passieren, aber mach mal... Ciao Nachtrag: |
Zuletzt bearbeitet von: StefanKo am: 06.04.2017 13:38:17 |
|
06.04.2017 13:54 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Danke für deine Anmerkung. Du hast vollkommen recht, der Teufel steckt im Detail. Bei dem Sensor handelt es sich um einen Wenglor HD09MG-P24. Und ja, ich hatte den einfachen Gedanken das sich das Plateau um die Höhe verändert was der Sensor misst. Die 10mm Hub von Produkt zu Produkt sind schon sehr hoch gegriffen da die Produkte zuvor sortiert werden. Ich gehe letztenendes von ca. 3-5mm im Schnitt aus. Wie schon gesagt, es muß getestet werden ob die Geschwindigkeit der LOGO! etc. ausreicht. Gruß Michel´ |
06.04.2017 14:41 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ich habe hier ein Video gefunden wo ungefähr zu sehen ist was ich machen möchte: https://www.youtube.com/watch?v=p_WKXfeZXFE Ab 1:15 sieht man wie 4 Schrittmotoren (denke ich) das Plateau heben und senken. Gruß Michel´ |
06.04.2017 21:53 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Wenn das schnell gehen soll und auch noch eine bgewisse Masse bewegt werden soll, kommst du selbst mit Schrittmotoren schnell an die Grenze des Machbaren. Da hilft dann nur ein Servoantrieb. Und wenn sich das oft bewegen soll, dann bist du auch schnell an dem punkt, wo du dann Kugelrollspindeln brauchst oder Linearmotoren. |
Folgen Sie uns auf