18.12.2015 15:25 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ich denke außer die Motoren kann ich nichts verwenden. Anbei ein Foto. |
20.12.2015 12:10 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, reichen diese Informationen? Welche Hardware brauche ich dafür? Sobald ich das weiß, bestelle ich die Bauteile. Bei Conrad oder ELV. |
21.12.2015 11:32 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Scorp, der entfernte Bekannte hat mir nur den Tipp gegeben. Leider bin ich kein Elektroniker. DateianhangSteuerung 2.0 - Kopie.txt (53 Downloads) |
21.12.2015 12:29 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo,
Ob allerdings die 0,3A je Transistorausgang reichen kann ich nicht abschätzen. Was auch betrachtet werden muß ist die Notwendige Start/Stop-Frequenz der Motoren. Reichen die typ. max. 10Hz die LOGO! ausgeben kann um die Motore zum Drehen zu brinden (mit der Last), oder ist die Frequenz zu niedrig? Das Erzeugen der Impulsfolgen sollte mit LOGO! möglich sein. In jedem Fall aber LOGO! 8 verwenden. Günstige Schrittmotore und Leistungsteile hat: Nanotec in München ( www.nanotec.de ) Hoffe das hilft |
Folgen Sie uns auf