Industry Online Support
Technical Forum
11.05.2010 12:06 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (1) |
Mit S7 300 Steuerungen kann man jetzt direkt auf SQL Datenbanken zugreifen. Benötigt wird eine S7 300 PN/DP Steuerung oder eine S7 300 in Verbindung mit dem Kommunikationsprozessor CP. Die Verbindung zwischen Datenbank und Steuerung übernimmt eine Software, der SQL4automation Connector. (www.sql4automation.com). Die S7 hat somit direkten Zugriff auf die SQL-Datenbanken. Mit der SQL [Structured Query Language] Sprache können Daten aus Tabellen abgefragt, in Tabellen eingefügt, verändert und gelöscht werden. Ausserdem können Prozeduren von Datenbanken ausgeführt werden. Ein OPC-Server wird nicht benötigt, was sich positiv auf die Performance auswirkt. Ausserdem müssen am Connector keine projektspezifischen Anpassungen gemacht werden. Es gibt ebreits eine getesete Bibliothek, die einfach ins Step 7 Projekt eingebunden werden kann.
Folgende Datenbanken werden unterstützt: Es werde alle Datenbanken, die eine ODBC Schnittstelle besitzen unterstützt. Getestet wurden bereits folgende Datenbanken:
|
11.05.2010 12:26 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (28) |
Alternativ dazu könnte man vielleicht auch den CP343-1 ERPC mit entsprechender Firmware einsetzen: |
11.05.2010 12:35 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (1) |
Gibts den jetzt schon auf dem Markt? |
11.05.2010 12:42 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (28) |
Meines Wissens ja. |
Folgen Sie uns auf