23.05.2012 08:27 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
So etwa?
DateianhangTD F-Tasten.zip (87 Downloads) |
23.05.2012 19:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine Lösung ohne Zähler! Das Progi läuft aber erst ab 0BA7. Die Blöcke 011 - 013 dienen nur zum Abschluß der offenen Bausteinenden. Der verwertbare Sollwert wird an B007 ausgegeben. Mit den Coursortasten die ich im Progi verwendet habe funzt es allerdings nicht am Display. Die mußt du durch F1 und F2 ersetzen! DateianhangSollwert mit Rampe.zip (57 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 23.05.2012 19:44 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.05.2012 20:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe jetzt noch einen kleinen Bugg beseitigt! Dabei wurde nach dem Hoch.- bzw. Runtertasten und erneutem Tastendruck in die gleiche Richtung wieder vom vorherigen Startwert aus hoch.- bzw. runtergezählt. Durch Umstellung des Verweis in den Rampen auf den Mux ist das nun beseitigt. DateianhangSollwert mit Rampe2.zip (72 Downloads) |
Folgen Sie uns auf