25.01.2010 16:49 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Hi Tobias, gut zu wissen!!! den habe ich mir auch schon im I-Net angeschaut. Da er für mich auch Interesanter war, aufgrund der 2 USB Port´s. |
30.01.2010 08:06 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ich habe jetzt Ähnliches bei meinem USB-Server beobachtet. Ich habe einen Online-Test gemacht um mal die Temperaturen unserer Heizung ein wenig zu beobachten. Nach einer gewissen Zeit wurde die Verbindung gekappt. Allerdings hatte ich das Problem nicht beim Übertragen/Auslesen der Logo.Scheint also mit der Menge der Daten zusammen zuhängen, die "bewegt" werden. Wohl auch, da immer nur ein User auf das USB-Gerät zugreifen kann, falls vergessen wird die Verbindung wieder zu trennen. Evtl. ist dies bei dem Silex-Gerät die gleiche Funktion? |
30.01.2010 10:50 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Hi Nachbar, hast du das Problem NUR mit dem Silex oder auch mit dem Teil von Conrad??? |
30.01.2010 12:03 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Silex-Geräte hab ich keine getestet, nur einen von Lindy und halt den Conrad USB-Server. |
12.02.2010 20:01 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Noch mal eine Ergänzung zum Conrad Server. Mit Win7 habe ich bisher nicht beobachten können, daß die Verbindung von der Software selbst beendet worden ist. Ich grübel noch über weitere USB-Server-Tests.... Da ich ein kleiner Bastler bin.... irgendwie paßte der Conrad-Server optisch nicht zum Rest im Schaltschrank und generell nicht auf die Hutschiene. Also hab ich das Ding an meine Bedürfnisse angepaßt... siehe Anhang. Ist aber noch nicht fertig, wird noch in Logo-anthrazit lackiert, Beschriften tu ich mich etwas schwer, hab da 0 Ideen DateianhangUSB-Server.zip (481 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 13.02.2010 18:56neuer Anhang Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 13.02.2010 11:01Bastel-Ergänzung |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
19.02.2010 10:09 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo Nachbar, sauber hingepfrimelt Wünschte meine Schaltschränke würden alle so aussehen. Gruss Helmut |
19.02.2010 10:27 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Das "gefriemelt" trifft es aber schon gut. Der USB-Server sieht innen alles andere als gut aus. Bis das soweit gepaßt hat Aber danke für die Lorbeeren |
Folgen Sie uns auf