03.07.2013 10:22 | |
Beigetreten: 03.02.2010 Letzter Bes: 16.11.2023 Beiträge: 12 Bewertung: (1) |
Danke für Deine Antwort. Eingesetzt wird noch eine PCU50.3, demnächst PCU50.5 NCU ist abhängig von der Anzahl der Achsen. In der Regel aber die 720.2 / 730.2 bzw bald wohl die .3er Hardware. Aktuell wird bei uns die NCU Software 2.7 SP2 eingesetzt. Anbei die Beispiele von der DVD Grüße Sebastian DateianhangVB.NET.zip (227 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: s.rasel am: 03.07.2013 10:25 |
|
10.07.2013 10:46 | |
Beigetreten: 03.02.2010 Letzter Bes: 16.11.2023 Beiträge: 12 Bewertung: (1) |
Hallo Ich habe das entsprechend umgesetzt. Komme aber nicht weiter. Ich bekomme in meinem Projekt die Selben Fehlermeldungen wie im Beispielprojekt "DataSvcReadWriteChange". Ich habe sie mir hier mal als Textbox ausgeben lassen und abfotografiert. Auf der NCU ist der Softwarestand 2.7 SP2 installiert. Das HMI Operate läuft auf der PCU50.3. Die dll hat bei mir die Version 4.4.1.0 Grüße S.Rasel // Leider noch immer keine Lösung. Die Meldungen kommen auch im Beispielprojekt der DVD Das Problem ist mittlerweile gelöst. Die Downloadadressen zum Downloaden der Runtime Umgebung waren in der Dokumentation fehlerhaft. Hier die richtigen Links: http://www.microsoft.com/downloads/thankyou.aspx?familyId=9b2da534-3e03-4391-8a4d-074b9f2bc1bf&displayLang=en http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=fe6f2099-b7b4-4f47-a244-c96d69c35dec DateianhangMeldungen.zip (110 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: s.rasel am: 01.10.2013 13:34Zuletzt bearbeitet von: s.rasel am: 01.10.2013 13:33Zuletzt bearbeitet von: s.rasel am: 01.10.2013 13:33Lösung eingetragen Zuletzt bearbeitet von: s.rasel am: 15.08.2013 10:40Zuletzt bearbeitet von: s.rasel am: 10.07.2013 10:47 |
|
Folgen Sie uns auf