06.11.2015 07:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.03.2021 Beiträge: 21549 Bewertung:
|
Das wäre mir neu. Habe mal ein Testprogramm erstellt. Da ist davon nichts zu merken. Was festzustellen ist: Wenn du Enable deaktivierst und dann wieder aktivierst, bleiben die Anzahl der gezählten Abtastungen sowie der Mittelwert daraus erhalten. Wenn du dies nicht haben willst, so musst du beim Deaktivieren des EN-Eingangs den R-Eingang mit 1-Signal beschalten. Dadurch wird dann aber auch der gespeicherte Mittelwert gelöscht. DateianhangMittelwert-Test.zip (28 Downloads) |
06.11.2015 14:34 | |
Beiträge: 49 Bewertung:
|
Wenn der Mittelwert zB 5sec / 300Abtastungen ist und der Enable für 15 sec aktiviert wird dann werden um 178 Abtastungen Zuviel gemacht - mir ein Rätzel ? Im Beispiel ist dann nach 2 Min beim Übergang von Wert 100 auf 700 der erste falsch. Nur durch richtige Resetbeschaltung behebbar. (ohne dieser kommt es eindeutig zum beschriebenen Effekt) DateianhangLogo-Mittelwert-Test.zip (24 Downloads) |
07.11.2015 08:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.03.2021 Beiträge: 21549 Bewertung:
|
Hier mal mein Vorschlag für eine 23 Stunden Mittelwertbildung. Der Zeit ist ein kürzerer Zeitraum für die Simulation eingestellt.
DateianhangMittelwert.zip (26 Downloads) |
09.11.2015 23:03 | |
Beiträge: 49 Bewertung:
|
Nachteilig dieser Variante ist, das die Abspeicherung erst nach ende Enable erfolgt. Die beste Variante ist, wenn vor Messbeginn ein Reset gemacht wird - lt. Beispiel. DateianhangLogo-Mittelwert-Test-b.zip (30 Downloads) |
Folgen Sie uns auf