23.01.2018 11:15 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Moin moin, spiele gerade mit meiner LOGO FS4 rum und will eine Kommunikation zum Steuern meines Emotron Frequenzumrichters herstellen. Starten und Stoppen funktioniert einwandfrei und ich bekomme auch vom FU zurück ob er läuft. Nun würde ich gerne mal noch den Sollwert(Analog) zum FU übermitteln. Laut Handbuch(Anhang) auch ganz einfach möglich. Aber ich bin trotzdem zu dumm dafür. Kann mir da zufällig jemand nen Tipp geben? Ich häng mal ein Probeprogramm mit ran Dankefein Gruß Dateianhangcg_option_instruction_serialcomm_2-0_01-5919-02_r2.de.pdf (116 Downloads) |
23.01.2018 11:16 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Dateianhangcg_option_instruction_serialcomm_2-0_01-5919-02_r21.de.pdf (77 Downloads) |
23.01.2018 11:17 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
|
24.01.2018 08:33 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Vllt hilft das ja noch weiter. |
24.01.2018 19:14 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Bin zur Zeit mit einem anderen Umrichter beschäftigt, die Modbusübertragung zu realisieren. Dabei bin ich einen anderen Weg gegangen, im Programm sind nur lokale Vx.x oder VWx, die Definitionen werden in der Netzwerkansicht bei der Verbindung vorgegeben, siehe Anhang. M.f.G. Scorp DateianhangModbus1.zip (77 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf