29.07.2015 08:36 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051) |
hi seekrabbe, die Bausteine bekommst du auf der Siemens-Seite zum Download. Hier ist ein FAQ mit sämtlichen Informationen zu Modbus TCP, mit Downloads, PDF´s und einem Wizard zum Erstellen der benötigten Bausteine. Wie können Sie von einer SIMATIC S7 eine OPEN MODBUS / TCP Kommunikation aufbauen und wo erhalte ich weitere Informationen?Im englischen Forum findest du einen Beitrag über Modbus, der das Thema ganz gut beschreibt. Ich hoffe das hilft dir weiter, Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: mopS04 am: 29.07.2015 08:47:14FCK WAR! |
|
03.08.2015 22:21 | |
Beigetreten: 12.06.2007 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 130 Bewertung: (1) |
Hallo Kaulquappe ich bin mit dem Beispiel und den Handbüchern ganz gut klargekommen denke ich... Ich habe das Beispielprojekt jetzt nachgebaut und auf meine 315 CPU verändert, bekomme aber keine Verbindung bzw. es wird nichts übertragen obwohl ich alles wie im Handbuch zum Beispielprojekt beschrieben parametriert habe... Ich lade das projekt mal hoch - hoffentlich könnt Ihr mal reinschauen - stehe echt auf dem Schlauch... DateianhangModbus_Daten.zip (317 Downloads) |
Folgen Sie uns auf