18.05.2019 11:11 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Sorry, für mich ist das neuland...nicht schimpfen! float |
18.05.2019 11:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Für Float (32bit) gibt es in der LOGO! ein speziellen Block, welcher den Float in einen Int wandelt, da die LOGO! von Haus aus in den Analogwerten nur Int kann. Im Anhang mal ein Grundgerüst als Netzwerkprojekt. Du musst die entsprechenden IP-Adressen, Subnetzmasken und ggf. die Gateway-Adressen der beiden Geräte einstellen. Die LOGO! ist als Client (Master) eingestellt, der Wechselrichter als Server (Slave). Für den Server ist bei Modbus generell der PORT 502 vergeben. DateianhangModbus.zip (132 Downloads) |
18.05.2019 15:22 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
...noch ne doofe frage, kann ich das irgendwie simulieren (das modbus Signal)? |
18.05.2019 15:24 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
sorry, hab jetzt erst gesehen das du ja ein Programm dazu gemacht hast... |
Folgen Sie uns auf