31.08.2015 14:16 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (322)
|
Hallo Ulli, Gruß, |
07.06.2016 21:39 | |
Beigetreten: 31.03.2011 Letzter Bes: 01.04.2021 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hi, nach fast 1 Jahr kann ich mich endlich wieder der Sache annehmen.
Ich möchte über Modbus RTU die S7 (als Master) und die EnergyCam (Link zur Doku) koppeln. Aus der TIA Hilfe geht hervor dass die von mir verwendeten Bausteine funzen sollten (lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren) -> siehe Screenshot in Anhang. Das Verhalten wie im ersten Post ist immernoch identisch. Bin leider noch keinen Millimeter weiter gekommen. Feinste Grüße Uli |
13.06.2016 13:56 | |
Beigetreten: 25.08.2011 Letzter Bes: 23.03.2022 Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Ich bin nun auf die 1511 umgestiegen. Damit hab ichs hingekommen. Gruß Uli |
Folgen Sie uns auf