Industry Online Support
Technical Forum
11.05.2013 16:05 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, bin seit kurzem dran eine Modbus Kommunikation zwischen zwei 1212c CPU zu programmieren. Momentan ist mir eigentlich nur wichtig, dass ich etwas "schreibendes" von Master zu Slave sende und sich dieser gesendete Wert im Halteregister des Slave wiederfindet, mehr nicht. (Reine Simulation der Kommunikation) Nun hab ich folgendes Probelm und zwar habe ich mich ziemlich genau an das Beispielprojekt vom Siemens Support gehalten: https://support.automation.siemens.c...ehbid=47756141 Jedoch sobald ich dem Master die Freigabe erteile, bekomme ich einen Error mit dem STAUS: 818B "Ungültiger Pointer auf die lokale Datenquelle bzw. das lokale Datenziel: Größe nicht richtig" Laut Beispiel habe ich den Master und Slave Operanten richtig "gefüttert", kann mir also momentan nicht vorstellen wo der Fehler liegen könnte bzw. wo ich anfangen kann zu suchen. Falls jemand einen Rat hat wäre ich dankbar. Gruss |
13.05.2013 11:58 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, also nach wie vor das Problem... Der BUSY Ausgang meines Master Bausteins bleibt permanent auf EIN. |
16.05.2013 15:08 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (322)
|
Hallo Dynasti, wenn du REQ nicht zurücksetzt bleibt BUSY anstehen, das der Auftrag sofort erneut gestartet wird. Gruß, Kaulquappe |
16.05.2013 15:57 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, hatte das Problem schon gelöst und genau dieser Fehler war es ;). Vielen Dank. Gruss |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf