03.06.2013 13:36 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (322)
|
Hallo Domi, ja UNIT entspricht der Modbus Slaveadresse des PAC3100. Gruß, Kaulquappe |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
10.06.2013 14:03 | |
Beiträge: 767 Bewertung: (69) |
Wie ist es denn möglich die Modbus Adresse, also den Unit Identifier, anzugeben bzw. wo mache ich das? Ist das auch mit dem FB 65 "TCON" möglich? |
Folgen Sie uns auf