26.06.2013 11:37 | |
Beiträge: 95 Bewertung: (0) |
Guten Tag, habe ein Problem mit der Kommunkation mit Steuerung S7-1200 als Client und Fremdsteuerung . Als Status bekomme ich, dass keine Antwort von Server vorhanden ist (Status =7002). Kann es damit abhängen, dass im Slave keine ID eingetragen ist ? Weil ich dort auch keine möglich keit dafür habe! Oder muss ich Harwaremäßig (unter Verbindungen-->Geräte->>..... ) auf der S7-Seite noch etwas tun? Als Anhang die Bausteinbeschaltungvom Client. Danke für die Arbeit und Mühe im Voraus. Gruß Luap DateianhangModbus_Client_Siemens.pdf (288 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: luap am: 26.06.2013 16:54Zuletzt bearbeitet von: luap am: 26.06.2013 11:40 |
|
26.06.2013 13:18 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (323)
|
Hallo Luap, wenn du das Gerät direkt an die S7 anschließt, brauchst du ein Crossover-Kabel, das steht so im Handbuch des Servers. Auch Crossoverkabel gibt es fertig konfektioniert. Kennst du eigentlich Google? Da kann man tatsächlich nach der Pinbelegung suchen und findet sogar eine Beschreibung in Deutsch Gruß, Kaulquappe |
28.06.2013 09:44 | |
Beiträge: 95 Bewertung: (0) |
Hallo Kaulquappe, soweit habe ich es mit einem Block Monitoring Baustein ausgewertet. ch bekomme die anzahl der Dones. Auch beim abstecken der Netzwerlleitung kommt auch eine Fehlermeldung(z.Bsp. 80C8) oder beim ausschalten des servers kommt der Status 7002 und Error 80A8. Ein Versuch habe ich gemacht mit der Verschiebung des Holding Register z.Bsp anstatt 30001 auf 30002 gestellt, so bekomme ich auch eine Errormeldung. Sobald die Verbindung hergestellt ist , bekomme ich weiterhin des Status 16#0000. Ich komme einfach nicht weiter. Bitte um Hilfe. Danke. Gruß Luap DateianhangBlock_Monitoring.pdf (116 Downloads) |
28.06.2013 10:43 | |
Beiträge: 95 Bewertung: (0) |
Hallo Kaulquappe, müßte da nicht einen Zyklus lang der Status 7003 kommen? Dann ist man sicher das die Verbinding aufgebaut ist. Gruß Luap |
Folgen Sie uns auf