17.01.2021 16:25 | |
Beigetreten: 15.01.2021 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein ähnliches Problem. Ich möchte mit einer S7 1512SP-1 PN und dem MB_Client eine Modbusverbindung zu einem SMA STP 9000TL - 20 aufbauen. Als Grundlage habe ich das Beispielprojekt von Siemens "ModbusTCP S71500_V14_V15.1" genommen und mir aus der S7 1513 die benötigten Bausteine kopiert und angepasst. Beim SMA Wechselrichter habe ich im Sunny Explorer den Modbus Server aktiviert. Im Holding Register Read kommen keine Daten an. (Siehe Anhang) Im Satus des MB_Client seht 7006 = Daten werden empfangen. Kurzzeitig ändert sich das für ca. 0,5 Sekunden in 7005 = Daten werden gesendet. und 8384 = lokal
remote 03 Fehler bei Datenwert für die Funktion 5 Dabei wechselt busy von 1 auf 0 und bei error ist es umgekehrt. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Karsten ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/18/2021 12:43:24Neue Überschrift nach Splitten |
|