04.01.2009 19:45 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Ich bin auf das ergebnis gespannt |
04.01.2009 23:56 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Nachbar, mit vier PT100 (je zwei in reihe und dann paralell) kannst Du an einem PT100 Modul einen Mittelwert bilden. Gruß Tom |
05.01.2009 10:50 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Kolbtom, leider kann ich deinem Vorschlag nicht folgen, denn wenn ich mal die elektrotechn. Gleichungen für Widerständebei Gleichspannung anwende und den Gesamtwiderstand berechne (der ja dann als Basis für die ausgegebene Spannung/Temperatur fungiert), dann entspricht dieser Gesamtwiderstand nur in einigen Spezialfällen einem "Mittelwert" der 4 Einzelwiderstände. Mir ist keine einfache Zusammenschaltung von PT´s bekannt, diedie gestellte Aufgabe erfüllt....deshalb sind ja auch meistens Multiplexer im Einsatz, die die verschiedenen PT´s dann auf einen Messwandler schalten (und Auswertung dann in einer nachgeschalteten "Einheit"). Bei nur drei PT´s in 2-Leitertechnik könnte man ggf. kostengünstig Relais dafür einsetzen, die dann von der LOGO! angesteuert werden (und in der Schaltung dann der Mittelwert berechnet wird).... Allerdings ist mir der Sinn der Mittelwertbildung von Temp.-Sensoren in verschiedenen Höhen (Wärmebereichen) eines Wasserspeichers nicht einsichtig. Wenn man schon den Aufwand treibt, mehrere sensoren einzusetzen,müsste man m. E. da eher eine Bewertung der unterschiedlichen Temperaturen (der verschiedenen Ebenen)durchführen und dann darauf reagieren...?... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
06.01.2009 13:04 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Was ist denn bei dir der Ofen und Speicher ? Mir ist dein Problem nicht ganz klar. |
06.01.2009 19:18 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Wer zieht das Wasser ausm Kessel ? So langsam wird mir deine Heizungsanlage und Steuerung immer konfuser. |
Folgen Sie uns auf