28.11.2013 14:14 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo Quereinsteiger, da fallen mir prompt zwei Punkte ein, die für dich interessant sein können 1) Kennst du die PROFINET Funktion "DP_ACT"? Damit kannst du gezielt PROFINET Teilnehmer de- bzw aktivieren. 2) Zum Auslesen der Topologieinformationen- also welches Modul hängt an Port xy- hilft dir der Datensatz 802A. Ein Anwendungsbeispiel findest du hier http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38566021 Die Idee ist, zu Beginn alle PN Devices zu deaktivieren. Dann ermittelst du Schrittweise, welches Modul an Port 1 der CPU hängt und aktivierst dieses. Dann gehst du - ausgehend von dem neuen Modul- weiter und suchst den nächsten Nachbar... Die Identifikation erfolgt über den PROFINET Namen. War das verständlich? Viel Erfolg, Pittiplatsch |
02.12.2013 14:40 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 605 Bewertung: (71) |
No, siehst du schon richtig ;) |
Folgen Sie uns auf