05.09.2017 19:10 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Was ist das denn für ein Antrieb, mit dem du über ASCII (?) kommunizieren möchtest? (Genaue Typenbezeichnung) |
08.09.2017 15:06 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108)
|
Hallo, Hex 7000 bedeutet das der Baustein nicht aktiv ist, das heißt ein Sendeanstoß ist nicht erfolgt, bzw der RCV_PTP wartet auf Zeichen. Um daten zu senden müssen die Daten in den Sendepuffer "BUFFER" eingetragen werden und dann das Senden mit einer Positiven Flanke am REQ Eingang gestartet werden. Wenn die Daten erfolgreich gesendet wurden, steht für einen Zyklus der Ausgang DONE auf TRUE, bei einem Fehler ist der Ausgang ERROR für einen Zyklus auf TRUE. Bei ERROR sollte der Wert Im STATUS Ausgang auf eine andere Variable abgespeichert und ausgeertet werden. Die Empfangsdaten sollten, wenn NDR auf TRUE ist ausgewertet werden und danach NDR wieder auf FALSE gesetzt werden. Welche Befehle der Antireb versteht ist im angefügten Handbuch, leider nur in englisch, beschrieben. Grüße H0556 DateianhangHB_PD60-3-1060_FM.pdf (52 Downloads) |
Folgen Sie uns auf