25.01.2010 10:33 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo kakpa, auf der Seite von SEW-EURODRIVE habe ich Infos zu Movimot gefunden. Hilft Dir diese Seite weiter Getriebemotor MOVIMOT® mit integriertem Frequenzumrichter? Viel ErfolgNa jedenfalls gibt es da in der rechten Navigation S7-Beispielprojekte. Kannst ja hier berichten! Ansonsten: Was für Probleme hast Du denn? Schreib doch mal ein bischen mehr Sabine |
02.02.2010 10:21 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, es ist gut zu wissen das es am Ende mit den Tools von SEW ging... wegen der RS 485 Schnittstelle kann man den verwendeten Protokollstack mit jeweils 3 Worten in beide Richtungen gut aus dem Handbuch des Umrichters ab Seite 89 entnehmen. Dort ist der Aufbau ganz gut beschrieben... auch wenn ich gestehen muß das mir das mit der Adressierung noch immer sehr schleierhaft ist. Ob die in dem Fall auch noch gültig ist... weiß ich nicht. Da müsste man wohl eher SEW fragen. Viel Erfolg bei der IBS. J_Bell |
Folgen Sie uns auf