(4)| 16.06.2009 13:46 | |
|
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo nochmal, Ich habe dir doch vorhin geschrieben, dass du an diesem Rechner eigentlich nichts machen solltest, weil du eine PCS7 Version hast. Bei PCS7 sollte man an seinen Softwarekomponenten nichts ändern. Sonst hast du das nächste Problem! Du schreibst auch immer nur Bruchteile. Windows 2000? JA SCHÖN ! Aber welches SP o.ä.? Hier findest du die Kompatibilitätsliste von WinCC flexible: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22055368 Und noch ein kleiner Tipp am Rande: 1. Jedes Produkt hat eine Hilfe 2. Unter dem Link kannst du unter "Suche" auch Schlagworte eingeben. Es werden dir dann automatisch auch Beiträge angezeigt, die hilfreich sind. https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo2&aktprim=99&lang=de und zu guter Letzt...wer wirklich keine Lösung findest...der kann sich immernoch an die Leute von Siemens wenden und hoffen, dass die noch eine Lösung haben. Hier der Link zum technical support: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.cssr&siteid=csius&lang=de&aktprim=100&content=support/newSR/index.asp Gruß Manfred |
| 16.06.2009 14:25 | |
|
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Dann schau aber mal, ob der rest auch zusammen passt Du musst bei diesen Kompatibilitäten immer aufpassen. Da kann man nicht einfach wild drauf los installieren Hier mal noch ein Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/2334224 |
| 01.07.2009 08:08 | |
|
Beiträge: 1879 Bewertung:
|
Hallo, und schon weitergekommen? Schick dir mal eine Private Nachricht vielleicht hilft der Kontakt. Viel Glück! |
Folgen Sie uns auf