Industry Online Support
Technical Forum
25.03.2013 10:02 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo. Ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein MP377 ( Best.-Nr.: 6AV6 644-0AC01-2AX1) über PROFINET an eine S7-412-H5 ( Bestell-Nr.: 6ES7 412-5HK06-0AB0) über einen Scalance redundant anschließen. Im einzelnen werden folgende Komponenten verwendet. CPU 412-5H Scalance X204-2 MP377 Derzeit sieht der Aufbau wie folgt aus: Ich habe eine PROFINET Verbindung der Rack 0 CPU zu einem Scalance. Weiter habe ich eine PROFINET Verbindung der Rack 1 CPU zu einem weiteren Scalance. Die 2 Scalances sind mittels LWL Verbindung gekoppelt. Nun habe ich vom Scalance 1 eine PROFINET Verbindung zum Panel MP377. Soweit funktioniert die Kommunikation. Wenn ich nun aber von der Scalance 2 eine weitere PROFINET Verbindung zur 2ten Schnittstelle des MP377 herstelle friert mir das Panelbild ein und ich kann nichts mehr bedienen. Bei dem jetzigen Aufbau besitze ich aber noch keine Redundanz. In der Bedienungsanleitung des Panels konnte ich hierzu leider nichts finden. Im Anhang befindet sich noch ein Konfigurator. Die LWL Verbindung des H-Systems sind ebenfalss gesteckt, nur nicht im Konfigurator dargestellt. Die ROT eingezeichnete Verbindung möchte ich herstellen. Wenn diese aber gesteckt wird, friert wie bereits schon geschrieben das Panel ein. Um Hilfe wäre ich hier echt dankbar! Grüße A. Daniel DateianhangKonfigurator.pdf (36 Downloads) |
Folgen Sie uns auf