15.02.2014 22:03 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Das hoffe ich für Dich auch. |
22.02.2014 23:08 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Na schreib ich spanisch oder was? Siehe Anhang! Solange I1 nicht für wenigstens 0,5h aktiv ist, passiert am Ausgang nix. Ist I1 länger als 0,5h aktiv, wird der Ausgang eingeschaltet. Ist der Eingang I1 jetzt länger als 0,5h inaktiv, wird Q1 wieder ausgeschaltet! DateianhangImpulse.zip (52 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 22.02.2014 23:15 |
|
24.02.2014 16:50 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Na bitte geht doch! Auch wenn ich den Sinn dieser Abfrage nicht verstehe, habe ich mal versucht das umzusetzen! Zu Testzwecken habe ich die Zeit mal auf 0,5 min gesetzt! Ich hoffe das passt jetzt so! DateianhangImpulse2.zip (50 Downloads) |
24.02.2014 20:30 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, also mir ist folgendes noch immer unklar
Zwischenzeitlich habe ich mal eine Beispiele erarbeitet, die Ihr im Dateianhang findet. Die erste Schaltung dürfte bereits die Aufgeabestellung weitestgehend lösen. Dazu werden Signalphase "1" und "0" die kürzer als definierbare Referenzzeiten sind vollständig ignoriert (einmalige und periodische Signale). Erst wenn die Sihnallänge größer als der entsprechende schwellwertist, wird ein Ein oder AUS-Signal detektiert. Die beiden Zeitblöcke vor dem Q1 definieren dann die Schaltverzögerungen. Ggf. gönnen diese Blöcke auch entfallen und dann die vorderen jeweils 30 min als Ta-Wert erhalten... Die zweite untere Schaltung zeigt dann, wie ein periodisches Muster erkannt werden kann... Bei Bedarf können auch beide Teilschaltungen auf einen Eingang Ix angewendet werden... MfG Betel DateianhangDEMO_Mustererkennung.zip (61 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf