17.11.2009 15:52 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Markus, ich möchte ja nicht voreilig sein... vielleicht gibt es auch einen Hotfix für Dein Problem mit V 5.4.4 von der Hotline, aber warum nicht gleich ein Upgrade zur STEP 7 V 5.4.5 versuchen? Den Download für diese Version findest Du unter: Service Pack 5 zu STEP 7 V5.4 und STEP 7 Professional Edition 2006 Falls doch noch Probleme offen sind kannst Du Dich vertrauensvoll ans Forum oder den Customer Support wenden. Viele Grüße J_Bell |
25.11.2009 15:29 | |
Beigetreten: 22.11.2007 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 92 Bewertung: (2) |
Hallo TomDeWou, das mit WinSock hat funktioniert, vielen Dank ! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.11.2009 15:57 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung: (172) |
Das freut mich doch zu hören! |
Have Fun! |
|
Folgen Sie uns auf