Industry Online Support
Technical Forum
27.12.2011 14:37 | |
Beiträge: 154 Bewertung: (17)
|
Hast schon mal in der Lies mich geschaut, vielleicht passt deine Java oder Mac Version nicht!? Ich habe leider keine Mac, daher ist das nur ne Idee. |
28.12.2011 20:42 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 26.02.2024 Beiträge: 38 Bewertung: (18) |
Hallo, @ a1b2c3: Java wird am Mac über Softwareaktualisierung automatisch aktualisiert. @ Kschroe: Ich kann das bestätigen. Die Mac-Download-Update-Version V7.0 von der Siemens Webseite funktioniert bei mir auch nicht. Die CD-Version V7.0 liegt mir leider noch nicht vor. Fast jeder Versuch einer Datenübertragung über USB führt nach ein paar Sekunden oder sofort zum Beenden von LogosoftV7.0. Nach einigen Versuchen habe ich die Programmbibliothek RXTX-Serial (librxtxSerial.jnilib) im Verdacht. Bis Siemens das fixt empfehle ich beide Versionen parallel zu installieren. Oder die DateilibrxtxSerial.jnilibder Version V7.0 zu löschen (oder umbenennen) und gegen die Version aus V6.1.12 zu ersetzen. (im Ordner "bin") Die librxtxSerial.jnilib der Version V6.1.12 gibts im Anhang. LG
DateianhanglibrxtxSerial.jnilib.zip (117 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
03.12.2012 17:49 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guter Tipp. Hat Wunder bewirkt. Die Datenübertragung läuft jetzt wieder reibungslos. Danke. |
Folgen Sie uns auf