24.09.2013 07:32 | |
Beigetreten: 24.02.2009 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (3) |
Zuerst kontrollieren ob die aktuelle LOGO! Software Version 7.1.5 installiert ist. Wenn nicht dann z.B. über die Logo! Seite www.siemens.de/logo dort rechts unten unter dem Reiter Updates/Upgrades auf die aktuelle Software hochrüsten. Oder Alternativ aus der LOGO! Software unter Hilfe dann Update Center usw. Des Weiteren auf der LOGO selbst unter Netzwerk dann IP-Adresse überprüfen ob die gleiche IP-Adresse dort eingestellt ist wie in der LOGO! Software. |
25.11.2014 16:53 | |
Beiträge: 215 Bewertung: (6) |
Hallo BellOll, welche LOGO! hast Du? Kennst Du die IP der LOGO!? Wie lautet die IP der Schnittstelle des PCs, über die die LOGO! angeschlossen ist? Verwendest Du einen Router? PC und LOGO! müssen die gleiche Basisadresse haben. Eine genaue Beschreibung findest Du hier: http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/software/applications/logo/connection_logo-0ba7-pc.zip |
Folgen Sie uns auf