28.02.2018 10:44 | |
Beigetreten: 31.08.2017 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Sehr geehrte Damen und Herren, ist ein Nachfolgeprodukt für das Produkt KNX/EIB2S7 (6AV6643-7AC10-0AA1) zur Kommunikation zwischen einer S7 und KNX geplant? Es geht darum, eine größere bereits bestehende KNX Anlage zentral über eine/mehrere SPS zu steuern. Das ganze sollte dann auch per Sm@rt Server/Client von der Ferne aus bedienbar sein. Der vorläufige Lösungsansatz wäre gewesen, KNX/EIB2S7 in Kombination mit S7 300 CPU und einem Ethernet/KNX Interface. So wie ich es verstanden habe, besteht das Paket aus EIB2S7 Editor, der aus den Gruppenadressen vom ETS die benötigten DBs erstellt und Funktionsbausteinen für Step7. Theoretisch sollte es doch möglich sein, dann das ganze in Step7 zu projektieren und in Tia zu migrieren, um dort den Sm@rt Server einzurichten? Allerdings würden wir lieber auf eine Lösung mit S7 1200/1500 legen, da der Supportzeitraum hier noch viel länger ist als bei der S7 300. Zudem könnte man dann auch gleich alles im Tia Portal projektieren. Die Lösung mit dem Gateway der MBS GmbH wäre zu viel Zeitaufwand, da zu viele Datenpunkte definiert werden müssten. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109739689 Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Mit freundlichen Grüßen L.H. |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_171771 am: 28.02.2018 13:44:15Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 28.02.2018 14:01:48Link optimiert. |
|
18.11.2018 16:12 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo L.H., mit S7KNXcom steht ein Ersatzprodukt bereit, welches ohne Hardware Gateway auskommt. Siehe nachfolgenden Beitrag. https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/thread/posts/203009/?page=0&pageSize=10 MFG Fabian Fischer |
Folgen Sie uns auf