17.07.2019 13:51 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Ich habe die Funktion der NAND Bausteine noch nicht ganz verstanden, weshalb ich mich frage welchen Zweck sie in der Schaltung erfüllen. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/17/2019 14:20:01Neue Überschrift nach Splitten |
|
17.07.2019 17:40 | |
Beiträge: 61 Bewertung: (0) |
Hallo mauriceeckert, es sollte eigentlich in der Hilfe zu den Bausteinen stehen.
Eine Flankenauswertung oder Impulsschaltung kannst Du Dir wie einen Stromstoßschalter vorstellen. Das Singnal wird immer nur für einen Zyklus in der SPS ausgewertet. So kann man damit im Programm praktisch einen Stromstoßschalter nachamen. Es gibt schon fertige Funktionen für sowas, FP z.B. für positive Flankenauswertung. Man kann es aber auch ganz einfach mit Merkern programmieren. Man muss nur darauf achten das die Merker statisch sind. Ich sehe das Programm zwar nicht, weil ich keine Logosoftware hier installiert habe. Aber meinen Vorrednern zu urteilen ist es so. Grüsse
|
17.07.2019 18:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33025 Bewertung: (4082)
|
Hallo E_T_W, Da gibt es fertige Blöcke für positive und negative Flankenauswertung wie schon oben geschrieben: AND (Flanke) = Positive Flanke DateianhangFlanken.zip (75 Downloads) |
Folgen Sie uns auf